Liste des commandes IO Module
Liste des commandes
Les commandes sont de deux types :
-
les commandes génériques fonctionnant indépendamment de l'application sélectionnée.
-
les commandes d'applications dédiées à une application. Une commande est valide uniquement si l'application associée est configurée.
Le tableau ci-après répertorie les commandes du module IO et indique les applications, les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites. Exécution d'une commande
Application |
Commande |
Code de commande |
Profil utilisateur |
---|---|---|---|
Générique |
1672 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Générique |
41099 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Générique |
41100 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Générique |
41102 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Générique |
Réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques |
42890 |
Administrateur ou Opérateur |
Gestion de châssis et de racks |
41352 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Gestion de châssis et de racks |
Prérégler les temporisateurs de regraissage du châssis et des racks |
41353 |
Administrateur ou Opérateur |
Commande d'éclairage |
42120 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Contrôle de charge |
42376 |
Administrateur ou Opérateur |
|
Gestion du compteur d’impulsions |
Attribuer des valeurs de présélection au compteur d’impulsions |
42888 |
Administrateur ou Opérateur |
Système de refroidissement |
42889 |
Administrateur ou Opérateur |
Codes d’erreur IO Module
Les codes d'erreurs générés par IO Module sont les codes d'erreurs génériques Résultat de la commande.