Paramètres de protection
Paramètres de la protection Long retard
Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Long retard.
La commande de protection Long retard (code de commande = 45192) configure le contenu des registres de la protection Long retard.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2231 |
8754 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Etat : 1 = Activé, 2 = Inhibé |
|
0x2232 |
8755 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x2233 |
8756 |
R-WC |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Valeur du seuil de déclenchement Ir. La plage Ir dépend du courant nominal In. |
|
0x2234 |
8757 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x2235 |
8758 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
A/E |
Temporisation tr (application de distribution) tr = 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 16000 ms |
|
0x2236 |
8759 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
5–30 |
E |
Classe de moteur (application moteur uniquement) Valeurs possibles = 5, 10, 20, 30 s |
|
0x2237 |
8760 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x2238 |
8761 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
1–2 |
E |
Ventilateur de refroidissement (application moteur uniquement) 1 = auto, 2 = moteur |
|
0x2239–0x223A |
8762–8763 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Paramètres de la protection Court retard
Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Court retard.
La commande de protection Court retard (code de commande = 45193) configure le contenu des registres de la protection Court retard.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x223B |
8764 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Etat : 1 = Activé, 2 = Inhibé |
|
0x223C |
8765 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off. Pour une application moteur, tsd = 30 ms et I2t est sur Off (valeurs fixes). |
|
0x223D |
8766 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coefficient Isd, réglable par incréments de 5. |
|
0x223E |
8767 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Valeur de seuil de déclenchement Isd = (Ir) x (coefficient Isd) / 10 |
|
223x0F |
8768 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E |
Temporisation tsd tsd = 0, 30, 100, 200, 300, 400 ms Si tsd = 0 ms, alors I2t doit être sur Off. |
|
0x2240– 0x2244 |
8769– 8773 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) Pour une application de distribution électrique, la plage est de 15 à 100. Pour une application moteur, la plage est de 50 à 130. |
||||||||
Paramètres de la protection Instantanée
Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Instantané.
La commande de protection Instantané (code de commande = 45194) configure le contenu des registres de la protection Instantané.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2245 |
8774 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Etat : 1 = Activé, 2 = Inhibé |
|
0x2246 |
8775 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x2247 |
8776 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
Coefficient Ii, réglable par incréments de 5. |
|
0x2248 |
8777 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Valeur du seuil de déclenchement Ii = (In) x (coefficient Ii) / 10 |
|
0x2249–0x224E |
8778– 8783 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
(1) La plage du coefficient Ii dépend de la taille du disjoncteur :
|
||||||||
Paramètres de la protection Terre
Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection Terre.
La commande de protection Terre (code de commande = 45195) configure le contenu des registres de la protection Terre.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
224x0F |
8784 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
A/E |
Etat : 0 = Désactivé, 1 = Activé, 2 = Inhibé |
|
0x2250 |
8785 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
Type de protection : 0 = I2t On, 1 = I2t Off. Pour une application moteur, tg = 0 ms et I2t est sur Off (valeurs fixes). |
|
0x2251 |
8786 |
R-WC |
100 |
– |
INT16U |
– |
A/E |
Coefficient Ig, réglable par incréments de 5. |
|
0x2252 |
8787 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Valeur du seuil de déclenchement Ig = (In) x (coefficient Ig) / 100 Si la protection Terre est désactivée, la valeur du seuil de déclenchement Ig = In. |
|
0x2253 |
8788 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
0–400 |
A/E |
Temporisation tg tg = 0, 100, 200, 300, 400 ms Si tg = 0 ms, alors I2t doit être sur Off. |
|
0x2254– 0x2258 |
8789– 8793 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Paramètres de la protection différentielle
Une requête de lecture de 10 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection différentielle.
La commande de protection différentielle (code de commande = 45196) configure le contenu des registres de protection différentielle.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x2259 |
8794 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
E |
Etat : 0 = Désactivé, 1 = Activé, 2 = Inhibé |
|
0x225A |
8795 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x225B |
8796 |
R |
1 |
mA |
INT16U |
– |
E |
Courant de perte à la terre IΔn. La plage IΔn dépend du courant nominal In. |
|
0x225C |
8797 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
|
0x225D |
8798 |
R-WC |
1 |
ms |
INT16U |
0–1000 |
E |
Temporisation tΔn tΔn = 0, 60, 150, 500, 1 000 ms Si IΔn = 0,03 mA, alors tΔn = 0 ms. |
|
0x225E– 0x2262 |
8799– 8803 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Paramètres de la protection contre les blocages
Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre les blocages.
La protection contre les blocages est disponible pour l'application moteur uniquement. La commande de protection contre les blocages (code de commande = 45448) configure le contenu des registres de protection contre les blocages.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22C3 |
8900 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Etat : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
|
0x22C4 |
8901 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
10–80 |
E |
Coefficient Ijam, réglable par incréments de 1. |
|
0x22C5 |
8902 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
E |
Valeur du seuil de déclenchement Ijam = (Ir) x (coefficient Ijam) / 10 |
|
0x22C6 |
8903 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1–30 |
E |
Temporisation tjam |
Paramètres de la protection contre les déséquilibres
Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre les déséquilibres.
La protection contre les déséquilibres est disponible pour l'application moteur uniquement. La commande de protection contre les déséquilibres (code de commande = 45450) configure le contenu des registres de la protection contre les déséquilibres.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22C7 |
8904 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
E |
Etat : 0 = Désactivé, 1 = Activé, 2 = Inhibé |
|
0x22C8 |
8905 |
R-WC |
1 |
% |
INT16U |
10–40 |
E |
Coefficient Iunbal |
|
0x22C9 |
8906 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1–10 |
E |
Temporisation tunbal |
|
0x22CA |
8907 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
Réservé |
Paramètres de la protection contre les sous-charges
Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre les sous-charges.
La protection contre les sous-charges est disponible pour l'application moteur uniquement. La commande de protection contre les sous-charges (code de commande = 45449) configure le contenu des registres de la protection contre les sous-charges.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22CB |
8908 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Etat : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
|
0x22CC |
8909 |
R-WC |
100 |
– |
INT16U |
30–90 |
E |
Coefficient Iunderload, réglable par incréments de 1. |
|
0x22CD |
8910 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
E |
Valeur du seuil de déclenchement Iunderload = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
|
22x0CE |
8911 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
E |
Temporisation tunderload |
Paramètres de la protection contre le démarrage long
Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection contre le démarrage long.
La protection contre le démarrage long est disponible pour l'application moteur uniquement. La commande de protection contre le démarrage long (code de commande = 45451) configure le contenu des registres de la protection contre le démarrage long.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22x0CF |
8912 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
Etat : 0 = Désactivé, 1 = Activé |
|
22x0D0 |
8913 |
R-WC |
10 |
– |
INT16U |
10–80 |
E |
Coefficient Ilongstart, réglable par incréments de 1. |
|
22x0D1 |
8914 |
R |
1 |
A |
INT16U |
– |
E |
Valeur du seuil de déclenchement Ilongstart = (Ir) x (coefficient Ilongstart) / 10 |
|
22x0D2 |
8915 |
R-WC |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
E |
Temporisation tlongstart |
Paramètres de la protection du neutre
La protection du neutre est uniquement disponible lorsque le type de système est 30 ou 41 dans le registre 3314 Type de système.
Une requête de lecture de 4 registres est nécessaire pour lire les paramètres de la protection du neutre.
La commande de protection du neutre (code de commande = 45197) configure le contenu des registres de la protection du neutre.
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22x0D3 |
8916 |
R |
– |
– |
INT16U |
0–2 |
A/E |
Etat : 0 = Désactivé, 1 = Activé, 2 = Inhibé)(1) |
|
22x0D4 |
8917 |
R-WC |
– |
– |
INT16U |
0–3 |
A/E |
Valeur de seuil de déclenchement du coefficient du neutre 0 = désactivé 1 = 0.5 2 = 1.0 3 = OSN |
|
0x22D5 |
8918 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–32766 |
A/E |
Valeur du seuil de déclenchement Ir |
|
0x22D6 |
8919 |
R |
1 |
A |
INT16U |
0–32766 |
A/E |
Valeur de seuil de déclenchement Isd |
|
(1) Pour les disjoncteurs 40 A CEI et 60 A UL, l'utilisateur ne peut pas configurer la valeur de seuil de déclenchement du coefficient du neutre à 0,5. |
||||||||
Paramètre d'inhibition de la mémoire thermique
|
Adresse |
Registre |
RW |
X |
Unité |
Type |
Plage |
A/E |
Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x22E1 |
8930 |
R |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
Etat : 1 = Activé, 2 = Inhibé |