990-5997E-019

신호 선 연결

주의: 전원 케이블에서 신호 선을 분리하여 정렬합니다.
주의: 이 절차에 있는 그림은 하단 케이블 인입구 시스템을 나타냅니다. 해당 절차는 상단 케이블 인입구 시스템에도 동일합니다.
  1. UPS와 함께 제공된 온도 센서를 설치합니다.
    경고
    폭발 위험
    올바른 온도 측정을 위해 설명한 대로 온도 센서를 배치하십시오.
    이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어지거나 장비가 손상될 수 있습니다.

    빈 배터리 캐비넷의 전면

  2. 빈 배터리 캐비넷 상단 또는 하단을 통해 배터리 온도 센서 케이블을 UPS 무전압 접점 단자 Easy UPS 3M용 BAT_T 및 Easy UPS 3L용 J12에 배선합니다.
  3. 빈 배터리 캐비넷 상단 또는 하단을 통해 신호 선을 배터리 차단기에 연결합니다.
  4. 배터리 차단기에서 커버를 제거합니다.
  5. Easy UPS 3M의 경우 신호 선을 아래 그림 중 하나에 따라 연결합니다.

    한 개의 배터리 차단기로 설치한 경우의 신호 선

    두 개의 배터리 차단기로 설치한 경우의 신호 선

    1. AUX 스위치 신호 선을 배터리 차단기 및 퓨즈에서 UPS의 J5-1 및 J5-2로 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일 신호 선을 배터리 차단기에서 UPS의 J6-1 및 J6-4로 연결합니다.
  6. Easy UPS 3L의 경우 신호 선을 아래 그림에 따라 연결합니다.
    1. AUX 스위치 신호 선을 배터리 차단기 및 퓨즈에서 UPS의 J4-3, J4-4, J5-1, J5-2, J5-3 및 J5-4로 연결합니다.
    2. 저전압 트립 코일 신호 선을 배터리 차단기에서 UPS의 J3-1, J3-2, J3-3, J3-4, J4-1 및 J4-2에 연결합니다.
  7. 제공된 케이블 타이로 신호 선을 케이블 릴리프에 고정합니다.
  8. 배터리 차단기에 차단기 커버를 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.