990-5997D-012

Raccordement des câbles de signal

NOTE: Acheminez les câbles de signal séparément des câbles de puissance.
NOTE: Le système illustré dans cette procédure est un système avec entrée des câbles par le bas. La procédure est identique pour le système avec entrée des câbles par le haut.
  1. Installez le capteur de température fourni avec l'ASI.
    AVERTISSEMENT
    Risque d'incendie
    Positionnez le capteur de température comme indiqué afin d'assurer la prise de mesures de température correcte.
    Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

    Vue avant de l'armoire batterie vide

  2. Acheminez les câbles du capteur de température de la batterie via le haut ou le bas de l'armoire batterie vide vers les bornes de contact sec de l'ASI BAT_T pour Easy UPS 3M et J12 pour Easy UPS 3L.
  3. Acheminez les câbles de signal via le haut ou le bas de l'armoire batterie vide au disjoncteur batterie.
  4. Retirez le panneau du disjoncteur batterie.
  5. Raccordez les câbles de signal conformément à l'un des schémas ci-dessous pour Easy UPS 3M :

    Câbles de signal dans les installations avec un disjoncteur batterie

    Câbles de signal dans les installations avec deux disjoncteurs batterie

    1. Raccordez les câbles de signal du commutateur AUX du/des disjoncteur(s) batterie et du/des fusible(s) aux ports J5–1 et J5–2 de l'ASI.
    2. Raccordez les câbles de signal de la bobine de déclenchement sous tension du/des disjoncteur(s) batterie aux ports J6–1 et J6–4 de l'ASI.
  6. Raccordez les câbles de signal conformément au schéma ci-dessous pour Easy UPS 3L.
    1. Raccordez les câbles de signal du commutateur AUX du/des disjoncteur(s) batterie et du/des fusible(s) aux ports J4-3 et J4-4, J5-1 et J5-2, et J5-3 et J5-4 de l'ASI.
    2. Raccordez les câbles de signal de la bobine de déclenchement sous tension des disjoncteurs batterie aux ports J3-1 et J3-2, J3-3 et J3-4, et J4-1 et J4-2 de l'ASI.
  7. Fixez les câbles de signal à l'aide d'attaches (fournies) au passage des câbles.
  8. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.