990-5997D-012

Montage du kit de disjoncteur batterie dans un boîtier métallique mis à la terre

ATTENTION
risques de dommages à l'équipement
Montage du kit de disjoncteur batterie dans un boîtier métallique mis à la terre avec un espace pour plier les câbles et un espace libre suffisants. La surface de montage doit être plate et capable de supporter le poids du kit de disjoncteur batterie.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  Dimensions minimales du boîtier métallique HxLxP (mm) Surface de ventilation minimale (mm²)
Kit de disjoncteur batterie E3MBBK60K80H 650 x 500 x 280 65 000
Kit de disjoncteur batterie E3MBBK100K200H 800 x 500 x 280 120 000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. Mesurez et marquez les trous pour le montage du kit de disjoncteur batterie dans le boîtier métallique.
  2. Percez des trous au niveau des marques.
  3. Montez le kit de disjoncteur batterie dans le boîtier métallique.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.