990-5997E-025

Zamontuj zestaw wyłącznika baterii w uziemionej metalowej skrzynce

PRZESTROGA
ryzyko uszkodzenia sprzętu
Zamontuj zestaw wyłącznika baterii w uziemionej metalowej skrzynce, pozostawiając wymaganą przestrzeń i miejsce na zgięcie kabli. Powierzchnia montażu powinna być płaska i zdolna utrzymać ciężar zestawu wyłącznika baterii.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  Minimalne wymiary metalowej skrzynki (wys. x szer. x gł., mm) Minimalna powierzchnia wentylacyjna (mm²)
Zestaw wyłącznika baterii E3MBBK60K80H 650x500x280 65000
Zestaw wyłącznika baterii E3MBBK100K200H 800x500x280 120000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. Zmierz i oznacz otwory do montowania wyłącznika baterii w metalowej skrzynce.
  2. Wywierć otwory we wszystkich oznaczonych miejscach.
  3. Zamontuj zestaw wyłącznika baterii w metalowej skrzynce.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.