990-5997E-019

접지된 외함에 배터리 키트 장착

주의
장비 손상 위험
충분한 케이블 구부림 공간 및 간격을 두고 접지된 외함에 배터리 키트를 장착합니다. 장착 표면은 평평해야 하며 배터리 차단기 키트의 무게를 지탱할 수 있어야 합니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 부상 또는 장비 손상이 초래될 수 있습니다.
  외함 최소 크기 HxWxD(mm) 최소 환기 표면(mm²)
배터리 차단기 키트 E3MBBK60K80H 650x500x280 65000
배터리 차단기 키트 E3MBBK100K200H 800x500x280 120000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. 외함에 배터리 차단기 키트를 장착할 구멍의 위치를 측정하고 표시합니다.
  2. 표시 위치에 구멍을 뚫습니다.
  3. 외함에 배터리 차단기 키트를 장착합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.