990-5997D-012

Procédure d'installation

NOTE: Les illustrations de ce manuel montrent l'installation dans une armoire batterie vide de 700 mm. Le kit de disjoncteur batterie peut également être installé dans une armoire batterie vide de 1 100 mm ou dans un boîtier métallique mis à la terre.
  1. Montez le kit de disjoncteur batterie. Effectuez l'une des procédures suivantes :
  2. Raccordement des câbles de signal.
  3. Raccordement des câbles d'alimentation.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?