990-6287A-024

Modos de operação

Modo normal

O nobreak fornece energia à carga conectada a partir da rede elétrica. O nobreak converte a energia da rede elétrica em energia condicionada para a carga conectada, ao mesmo tempo em que recarrega as baterias (flutuação ou equalização).

Status do LED

Fluxo de energia

Modo de bateria

Se houver uma falha na rede elétrica, o nobreak será transferido para funcionamento à bateria. O nobreak fornece alimentação à carga acoplada a partir das baterias conectadas por um período limitado. Quando a alimentação da rede retornar, o nobreak será transferido de volta ao modo normal.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo de bypass estático

O nobreak fornece a carga com energia da fonte de bypass. Se as condições estabelecidas pelo nobreak para o modo normal ou de bateria não forem atendidas, a carga será transferida do inversor para a fonte de bypass sem nenhum tipo de interrupção na energia da carga.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo bypass de manutenção

No modo de bypass de manutenção, a eletricidade é enviada através do disjuntor de bypass de manutenção (MBB) para a carga. O backup por bateria não está disponível no modo de bypass de manutenção.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo ECO

No modo ECO, o nobreak é configurado para usar modo de bypass estático como modo de operação preferido sob circunstâncias predefinidas. O inversor está em espera no modo ECO e, em caso de interrupção na rede elétrica, o nobreak é transferido para o modo de bateria e a carga é fornecida pelo inversor.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo do conversor de frequência

No modo de conversor de frequência, o nobreak apresenta uma frequência de saída estável (a 50 ou 60 Hz) e a chave de bypass estático fica indisponível.

NOTICE
Risco de dano ao equipamento ou queda de energia na carga
No modo do conversor de frequência, o nobreak não pode funcionar na operação de bypass estático ou modo de bypass de manutenção. Antes de colocar o nobreak no modo de conversor de frequência, entre em contato com um parceiro certificado pela Schneider Electric para confirmar que:
  • o disjuntor de entrada de chave estática (SSIB) e o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) estão na posição DESLIGADO (aberto) (A Schneider Electric recomenda trancá-los com um cadeado disponibilizado pela Schneider Electric)
  • nenhum cabo está conectado aos terminais de bypass
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.
NOTICE
se há risco de queda de carga
Quando o disjuntor de saída de unidade UOB estiver aberto enquanto o nobreak estiver no modo de conversor de frequência, em vez de ser transferida, a carga sofrerá uma queda de energia.
Failure to follow these instructions can result in equipment damage.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo de inicialização automática

DANGER
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
Sempre execute o bloqueio/marcação externa corretos antes de trabalhar no nobreak. Um nobreak com inicialização automática ativada reiniciará automaticamente quando a rede elétrica retornar.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.

Quando a inicialização automática estiver ativada, o nobreak reiniciará automaticamente o inversor e o bypass quando a rede elétrica retornar. Por padrão, a inicialização automática está ativada.

NOTE: Se o início automático estiver desativado, o inversor e o bypass não serão reiniciados automaticamente quando a rede elétrica retornar.

Modo LBS (opcional)

Quando o modo LBS está ativado, a saída de dois sistemas de nobreak independentes (sistema singelo ou sistemas paralelos) será sincronizada. Isto requer a instalação de cabos de sincronização entre os dois sistemas de nobreak. A sincronização da saída não será suportada se os dois sistemas de nobreak estiverem em modo de bypass estático ou em modo de bypass de manutenção.

QR code for this page

Was this helpful?