990-6287A-024

Inicialização de nobreak singelo no modo normal

NOTA: Quando o nobreak for iniciado, as configurações armazenadas serão usadas.
  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (aberta).
  2. Coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) na posição ON (fechada).

    O visor é ligado e a tela inicial é exibida.

  3. Coloque o disjuntor de saída de unidade (UOB) na posição ON (fechada).

    Aguarde cerca de 30 segundos até que o LED de bypass fique permanentemente amarelo. O nobreak se inicializa no modo bypass estático.

  4. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição ON (fechada).

    O retificador entra em operação. Quando o retificador estiver pronto, o inversor é iniciado e sincronizado com o bypass.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  5. Aguarde aproximadamente 20 segundos até que o LED do inversor fique verde estável. O nobreak se transfere automaticamente do modo de bypass estático para o modo normal.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

    NOTA: O LED DA BATERIA ficará piscando.
  6. Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição ON (fechada).

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

QR code for this page

Isto foi útil?