990-6287A-005

Status-LEDs

LED Zustand Beschreibung
ALARM Stetig rot oder rotes Blinken Kritischer Alarm
Stetig gelb oder gelbes Blinken Warnungsalarm
Aus Kein Alarmzustand
BYPASS Stetig gelb Die Last wird über die Bypass-Quelle versorgt.
Gelbes Blinken An der Bypass-Quelle liegt ein Alarmzustand vor.
Aus Die Last wird nicht über die Bypass-Quelle versorgt.
BATTERY Stetig gelb Die Last wird über die Batteriequelle versorgt.
Gelbes Blinken Die Batteriequelle ist nicht verfügbar.
Aus Die Last wird nicht über die Batteriequelle versorgt.
INVERTER Stetig grün Wechselrichter ein
Aus Wechselrichter aus
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?