990-6287B-006

Transferir un SAI unitario del modo de derivación de mantenimiento al modo normal

  1. Compruebe que todos los disyuntores se encuentren en la posición OFF (abiertos), excepto el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB).
  2. Coloque el disyuntor de entrada de conmutador estático (SSIB) en la posición ON (cerrado).

    La pantalla se enciende y se muestra la pantalla de inicio.

  3. Coloque el disyuntor de salida de unidad (UOB) en la posición ON (cerrado).

    El SAI se inicia en modo de derivación estática. Espere aproximadamente 60 segundos hasta que el LED de derivación emita una luz amarilla.

  4. Coloque el disyuntor de entrada de unidad (UIB) en la posición ON (cerrado).

    El rectificador arranca progresivamente.

  5. Coloque el disyuntor o los disyuntores de batería del SAI (BB) en la posición ON (cerrados).
  6. Coloque el disyuntor de derivación de mantenimiento (MBB) en la posición OFF (abierto).

    El SAI se transfiere automáticamente al modo normal.

    NOTA: Si autostart está desactivado, el inversor y la derivación no se reinician de manera automática. En la pantalla de inicio, seleccione Control > Inversor ON/OFF > Activar inv. simple.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?