990-6287A-024

Transfira um nobreak singelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção

  1. Na tela inicial do display, selecione Controle > Inversor lig./deslig. > Desligar INV único.
  2. Coloque o disjuntor de bypass de manutenção (MBB) na posição LIGADO (fechado).

    Agora, a carga é fornecida através do disjuntor do bypass de manutenção.

  3. Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição OFF (aberta).
  4. Coloque o disjuntor de entrada da unidade UIB na posição OFF (aberta).
  5. Coloque o Disjuntor de entrada da chave estática SSIB na posição OFF (aberta).
  6. Coloque o disjuntor de saída da unidade UOB na posição OFF (aberta).
DANGER
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
  • Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
  • Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
QR code for this page

Was this helpful?