990-6139E-019

권장 볼트 및 케이블 러그

케이블 크기(mm²) 볼트 크기 케이블 러그 유형
50 M8 KST TLK50-8
70 M10 KST TLK70-10
95 M10 KST TLK95-10
120 M10 KST TLK120-10
150 M10 KST TLK150–10
주의: 권장 러그 유형을 사용할 수 없는 경우 현지 M8/M10 러그 유형으로 대체하십시오.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.