990-5992G-017

Collegamento dei cavi di alimentazione

  1. Assicurarsi che tutti i sezionatori si trovino sulla posizione OFF (aperto).
  2. Rimuovere le due piastre indicate sul fondo dell'UPS.

    Vista posteriore UPS 60-80 kVA 400 V

    Vista posteriore 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

  3. Nei sistemi a doppia rete di alimentazione, rimuovere i tre ponticelli per la rete di alimentazione singola.

    Vista posteriore UPS 60-80 kVA 400 V

    Vista posteriore 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

  4. Far passare i cavi di alimentazione attraverso la parte inferiore dell'UPS.
  5. Collegare il cavo PE al connettore PE.

    Vista posteriore UPS 60-80 kVA 400 V

    Vista posteriore 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

  6. Collegare i cavi di ingresso, uscita e bypass (se applicabile).
  7. Collegare i cavi delle batterie.
  8. Fissare i cavi nel serracavo nella parte inferiore dell'UPS.
  9. Reinstallare le due piastre nella parte inferiore dell'UPS.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.