990-5992G-019

전원 케이블 연결

  1. 모든 차단기가 OFF(열림) 위치에 있는지 확인하십시오.
  2. UPS 하단에서 아래와 같이 2개의 플레이트를 제거합니다.

    60~80kVA 400V UPS 후면 모습

    100kVA 400V/50kVA 208V UPS 후면 모습

  3. 이중 주 전원 시스템에서 3개의 단일 주 전원 브라켓을 제거합니다.

    60~80kVA 400V UPS 후면 모습

    100kVA 400V/50kVA 208V UPS 후면 모습

  4. UPS 하단을 통해 전원 케이블을 정렬합니다.
  5. PE 케이블을 PE 단자에 연결합니다.

    60~80kVA 400V UPS 후면 모습

    100kVA 400V/50kVA 208V UPS 후면 모습

  6. 입력, 출력 및 바이패스(해당되는 경우) 케이블을 연결합니다.
  7. 배터리 케이블을 연결합니다.
  8. UPS 하단의 케이블 릴리프에 케이블을 고정합니다.
  9. UPS 하단에 2개의 플레이트를 다시 설치합니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.