990-5992G-019

입고

외부 검사

제품이 도착하면 포장재에 손상이나 잘못된 취급의 흔적이 없는지 검사하십시오. 손상이 명백한 경우 시스템을 설치하지 마십시오. 손상된 부분이 있으면 Schneider Electric에 연락하고 24시간 이내에 운송업체에 손해 배상을 청구하십시오.

선적 품목을 선하 증권과 비교하십시오. 품목이 누락된 경우 즉시 운송업체 및 Schneider Electric에 알려주십시오.

라벨이 부착된 부품이 주문 확인서와 일치하는지 확인하십시오.

팔레트에서 UPS 제거

  1. 지게차를 사용하여 UPS를 최종 설치 지역으로 옮깁니다.
  2. UPS에서 포장재와 램프를 제거합니다.
  3. 볼트를 풀어 운송 브라켓을 제거합니다. 램프용 볼트는 보관하고 운송 브라켓은 폐기합니다.
  4. 팔레트에 램프를 놓고 운송 브라켓의 볼트로 조입니다.
  5. UPS를 팔레트에서 내립니다.
  6. UPS를 최종 위치로 이동하고 렌치를 사용하여 수평 조정 다리를 내립니다. 캐비닛이 수평을 이루고 있는지 확인합니다.
  7. 바퀴를 잠급니다.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.