990-5992G-019

권장 볼트 및 케이블 러그

케이블 크기(mm²) 볼트 크기 케이블 러그 유형
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
주의: 권장 러그 유형을 사용할 수 없는 경우 로컬 M8 러그 유형으로 대체하세요.
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.