990-5992G-017

Bulloni e capicorda cavi consigliati

Dimensione dei cavi (mm²) Dimensioni dei bulloni Tipo di capocorda cavo
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
NOTA: Se il tipo di capocorda consigliato non è disponibile, utilizzare al suo posto un capocorda M8 locale.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.