990-5992G-019

UPS 중량 및 크기

UPS 중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
60kVA 400V 109 915 360 850
80kVA 400V 140 915 360 850
100kVA 400V/50kVA 208V 145 915 360 850
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.