990-5992G-019

UPS 운송 중량 및 크기

UPS 중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
60kVA 400V 133 1140 475 965
80kVA 400V 164 1140 475 965
100kVA 400V/50kVA 208V 169 1140 475 965
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.