990-5995D-028

Настройка выходных настроек

УВЕДОМЛЕНИЕ
опасность повреждения оборудования
Только квалифицированный персонал, прошедший необходимое обучение, может вносить изменения в параметры системы ИБП.
Несоблюдение данных инструкций может привести к повреждению оборудования.
  1. На главном экране дисплея выберите Настройки > Расширен. настройки > Наст. парам. выхода.
  2. Задайте значение Выходная частота (Гц). Выберите между 50 и 60 Гц.
  3. Задайте Вых. напряжение (В). Выберите из 200, 208, 220, 380, 400 и 415 В.
  4. Задайте компенсацию выходного напряжение (%). Выберите значение от –5 до 5.
  5. Нажмите Сохранить настройки.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.