990-5995D-037

配置输出设置

注意
小心设备损坏
只有接受过必要培训的人员才能修改 UPS 系统参数。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择设置 > 高级设置 > 输出设置
  2. 设置输出频率 (Hz)。可选范围为 50 ~ 60 Hz。
  3. 设置输出电压 (V)。可选范围为 200、208、220、380、400 和 415 V。
  4. 设置输出电压补偿 (%)。可选范围为 -5 ~ 5。
  5. 点击保存设置
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.