990-6538F-025

Podłączanie kabli PBUS

UWAGA: Nie podłączaj kabli PBUS do sieci. Połączenie nie jest przeznaczone do podłączania do sieci i może uniemożliwiać działanie sieci.
  1. Podłącz dostarczone kable PBUS 1 (biały) i PBUS 2 (czerwony) do portów PBUS na zasilaczu UPS.
  2. Zamontuj osłony zakończenia (T) na nieużywanych złączach.

    Przykład systemu składającego się z trzech zasilaczy UPS połączonych równolegle bez modułu RIM

    Przykład systemu składającego się z trzech zasilaczy UPS połączonych równolegle z modułem RIM

    UWAGA: Jeśli obecny jest moduł RIM, kable PBUS łączące dwa moduły sterujące w jednym zasilaczu UPS (zaznaczone na zielono) należy pozyskać z zapasowego zestawu modułu sterującego SP3OPT001.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.