990-6538F-025

Przygotowanie zasilacza UPS do górnego wejścia kabla

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Nie wierć ani nie wycinaj dziur po zainstalowaniu płyt montażowych i nie wierć ani nie wycinaj dziur w pobliżu szafy.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Przygotowanie na kable zasilające:
    1. Zdejmij górną płytę montażową z górnej części zasilacza UPS.
    2. Wywierć/wytnij dziury na kable zasilające, uszczelki lub przepusty kablowe w płycie montażowej. Zamontuj uszczelki/przepusty (poza zestawem), jeśli to konieczne.
    3. Ponownie zamontuj płytę montażową.
  2. Zdemontuj przednie osłony wewnętrzne z zasilacza UPS.

    Zasilacz UPS z jednym wewnętrznym przełącznikiem

    Zasilacz UPS z czterema wewnętrznymi przełącznikami

  3. Zdejmij tylny panel z zasilacza UPS.

    Widok z tyłu

  4. Zdejmij osłony przewodów sygnałowych z górnej części zasilacza UPS.
  5. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Zamontuj dostarczone zaślepki na otwory na kable z dostarczonego zestawu LUB
    • Wywierć otwory w osłonach przewodów sygnałowych. Zamontuj uszczelki/przepusty (poza zestawem), jeśli to konieczne. Ponownie załóż osłony przewodów sygnałowych.
  6. Zdemontuj osłonę z zacisków połączenia sygnałów.
  7. Poprowadź przewody sygnałowe jak na ilustracji, aby rozdzielić kable Class 2/SELV od kabli non-Class 2/non-SELV.
    UWAGA: Więcej informacji na temat lokalizacji kabli Class 2/SELV i non-Class 2/non-SELV można znaleźć w sekcji Podłączenie przewodów sygnałowych.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.