990-6538F-025

Instalacja zestawu przeciwwstrząsowego (opcjonalnie)

UWAGA: Do tej procedury użyj opcjonalnego zestawu przeciwwstrząsowego SP3OPT005.
  1. Przesuń zasilacz UPS na pozycję końcową.
  2. Zamontuj wspornik kotwiący na zasilaczu UPS za pomocą załączonych śrub M8 x 20.

    Opcja: Użyj podkładki (870-91123) do wyrównania ze stojakiem o wysokości dwóch metrów.

    Widok z tyłu (bez podkładki)

    Widok z tyłu (z podkładką)

  3. Zamontuj tylny wspornik kotwiący do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu w tylnej kotwie to ø14 mm. Wymagany jest sprzęt M12 o klasie wytrzymałości 8.8.

    Widok z tyłu (bez podkładki)

    Widok z tyłu (z podkładką)

  4. Zamontuj przedni wspornik kotwiący na zasilaczu UPS i przymocuj do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu w tylnej kotwie to ø14 mm. Wymagany jest sprzęt M12 o klasie wytrzymałości 8.8.

    Opcja: Użyj podkładki (870-91123) do wyrównania ze stojakiem o wysokości dwóch metrów.

    Widok z przodu (bez podkładki)

    Widok z przodu (z podkładką)

    Widok z przodu (bez podkładki)

    Widok z przodu (z podkładką)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.