990-6538F-025

Zabezpieczenie przed prądem zwrotnym

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Należy zapewnić wymagane zabezpieczenie przed prądem zwrotnym na obejściu poprzez zamontowanie urządzenia rozłączającego od strony sieci z wyzwalaczem zwarciowym lub wyzwalacza niskiego napięcia podłączonego do zasilacza UPS. Patrz schematy i instrukcje poniżej.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Montaż zabezpieczenia przed prądem zwrotnym innych firm

Podłącz wyzwalacz zwarciowy urządzenia rozłączającego i przełącznik AUX do zasilacza UPS zgodnie z poniższą ilustracją. Używaj podwójnie izolowanych kabli. Wyzwalacz zwarciowy urządzenia rozłączającego musi być przystosowany do napięcia znamionowego 24 VDC i mocy rozruchowej maks. 20 W. Przewód zasilający wyzwalacz zwarciowy musi być przewodem płaszczowym i być przystosowany do napięcia 600 VAC. Rozmiar przewodów należy dobierać z uwzględnieniem spadku napięcia na kablu i zaleceń producenta wyzwalacza zwarciowego.

885-92858 (dostarczony z UPS) musi być umieszczony w widocznym miejscu przy urządzeniu rozłączającym obejście od strony sieci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
W zasilaczach, w których zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym nie stanowi standardowego wyposażenia należy zainstalować automatyczne urządzenie izolujące (z zatwierdzoną przez firmę Schneider Electric opcją zabezpieczenia przed napięciem zwrotnym lub innym urządzeniem, takim jak urządzenie rozłączające lub stycznik z funkcją wyzwalacza, spełniającym wymagania normy IEC/EN 62040–1 lub UL1778, 5 wydanie — w zależności od tego, który z dwóch standardów dotyczy danej lokalizacji), aby zapobiec ryzyku powstania niebezpiecznego napięcia lub natężenia na zaciskach zasilania urządzenia izolującego. Moc znamionowa i kontrola urządzenia muszą być zgodne z wymogami zawartymi w niniejszej instrukcji.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Jeżeli tor zasilający UPS jest podłączony za pomocą zewnętrznych łączników, które w pozycji otwartej izolują przewody, w tym przewód neutralny, lub jeśli zabezpieczenie przed napięciem zwrotnym jest zewnętrzne do urządzenia bądź podłączone do informatycznego systemu dystrybucji zasilania, wszystkie łączniki zainstalowane zdalnie z obszaru UPS oraz zewnętrzne punkty dostępowe pomiędzy takimi łącznikami zasilaczami UPS muszą zostać opatrzone przez użytkownika etykietami z następującym napisem (lub jego tłumaczeniem w języku kraju, w którym instalowane jest urządzenie):

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Ryzyko napięcia wstecznego. Przed rozpoczęciem prac na tym obwodzie: Należy odizolować zasilacz UPS i sprawdzić niebezpieczne napięcie na wszystkich zaciskach, w tym na uziemieniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Zasilacz UPS i zabezpieczenie przed prądem zwrotnym innych firm (wyzwalacz UVR) – pojedyncze zasilanie

UWAGA: Do zabezpieczenia przed prądem zwrotnym przy używaniu wyzwalacza UVR wymagane jest zewnętrzne źródło zasilania 24 V.

Zasilacz UPS i zabezpieczenie przed prądem zwrotnym innych firm (wyzwalacz zwarciowy) – pojedyncze zasilanie

Zasilacz UPS i zabezpieczenie przed prądem zwrotnym innych firm (wyzwalacz UVR) – podwójne zasilanie

UWAGA: Do zabezpieczenia przed prądem zwrotnym przy używaniu wyzwalacza UVR wymagane jest zewnętrzne źródło zasilania 24 V.

Zasilacz UPS i zabezpieczenie przed prądem zwrotnym innych firm (wyzwalacz zwarciowy) – podwójne zasilanie

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.