990-6538F-025

Pozycjonowanie zasilacza UPS

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Zasilacz UPS należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem się. Po ustawieniu zasilacza UPS w ostatecznej pozycji, ponownie zamontuj na nim przednie i tylne wsporniki transportowe i przymocuj je do podłogi.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
  1. Przesuń zasilacz UPS na pozycję końcową.
  2. Opuść przód i tył zasilacza UPS za pomocą klucza, aż do połączenia z podłogą. Kółka nie mogą mieć kontaktu z podłogą. Skorzystaj z poziomicy, aby zapewnić równe położenie zasilacza UPS.
  3. Ponownie zamontuj przedni wspornik transportowy na zasilaczu UPS i przymocuj do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu we wsporniku to ø10 mm. Wymagany jest sprzęt M8 o klasie wytrzymałości 8.8.
  4. Ponownie zamontuj tylny wspornik transportowy na zasilaczu UPS i przymocuj do podłogi. Należy użyć sprzętu odpowiedniego dla typu podłogi – średnica otworu we wsporniku to ø10 mm. Wymagany jest sprzęt M8 o klasie wytrzymałości 8.8.

    Widok z tyłu

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.