990-6538F-025

Montaż modułów zasilania

UWAGA: Moduł zasilania musi znajdować się w trybie Wył.
UWAGA: Jeden moduł zasilania 50 kW jest wstępnie zamontowany w zasilaczu UPS. Dodatkowe moduły zasilania są dostarczane osobno dla zasilaczy UPS o mocy znamionowej powyżej 50 kW i należy je zamontować w celu osiągnięcia prawidłowej mocy znamionowej UPS.
UWAGA: Zamontuj moduły zasilania, zaczynając od dolnych i kierując się w górę.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU
  • Przed zainstalowaniem nowego modułu zasilania należy najpierw sprawdzić konfigurację zabezpieczeń od strony sieci i po stronie odbiorników. Upewnij się, że zasilacz UPS skonfigurowano poprawnie dla nowej wartości znamionowej. Przykładowo, przy rozbudowaniu zasilacza UPS z mocy 200 kW na 250 kW, typ wyłącznika należy dostosować do wartości 250 kW.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
OSTRZEŻENIE
RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU
  • Moduły zasilania należy przechowywać w temperaturze otoczenia od -25 do 55°C, przy wilgotności 0–95% bez kondensacji.
  • Moduły zasilania należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu ochronnym.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią bądź uszkodzeniem sprzętu.
PRZESTROGA
Duży ciężar
Moduły zasilania są ciężkie (28 kg) i muszą je przenosić dwie osoby.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu.
  1. Zdemontuj zaślepkę z pustego gniazda modułu zasilania. Zachowaj zaślepkę do późniejszego wykorzystania.
  2. Przestaw przełącznik na module zasilania do pozycji OFF (wył.). Wsuń moduł zasilania do gniazdka. Mechanizm włączający zatrzaśnie się po poprawnym włożeniu modułu zasilania.
  3. Ponownie wkręć śruby po bokach modułu zasilania.
  4. Przestaw przełącznik na module zasilania do pozycji ON (wł.).
    NIEBEZPIECZEŃSTWO
    Ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
    We wszystkich gniazdach modułu zasilania należy zamontować moduł zasilania lub zaślepkę.
    Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.