990-6538F-025

Łączenie kabli zasilających zasilacza UPS z jednym wewnętrznym przełącznikiem

NOTYFIKACJA
RYZYKO USZKODZENIA SPRZĘTU
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:
  • Wszystkie kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Wszystkie kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Wszystkie kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS (wymagane tylko w systemie o pojedynczym zasilaniu).
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
  1. Tylko w systemach z podwójnym zasilaniem: Zdemontuj listwy zwierające pojedynczego zasilania.
    UWAGA: Zachowaj listwy zwierające pojedynczego zasilania. Będą potrzebne do testów podczas rozruchu zasilacza UPS.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  2. Połącz kable zasilające w opisanej kolejności.
    1. Podłącz kable PE.
      UWAGA: We wszystkich zasilaczach UPS w układzie równoległym należy używać takich samych połączeń uziemienia i PE.
    2. Podłącz kable wejściowe (L1, L2, L3, (N)).
    3. Tylko w systemach z podwójnym zasilaniem: Podłącz kable obejścia (L1, L2, L3, N).
    4. Podłącz kable wyjściowe (L1, L2, L3, N).
    5. Podłącz kable DC (DC+, DC-).

    Pojedyncze zasilanie

    Podwójne zasilanie

  3. Zamontuj ponownie panel tylny na zasilaczu UPS.

    Widok z tyłu

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.