990-6538F-025

Montaż końcowy

  1. Ponownie zamontuj osłonę na zaciskach połączenia sygnału.

    Widok zasilacza UPS z przodu

  2. Zamontuj ponownie przednią osłonę wewnętrzną na zasilaczu UPS.

    Zasilacz UPS z jednym wewnętrznym przełącznikiem

    Zasilacz UPS z czterema wewnętrznymi przełącznikami

  3. W przypadku układu równoległego: Zainstaluj kłódkę (poza zestawem) na wewnętrznym serwisowym urządzeniu rozłączającym IMB w pozycji otwartej na wszystkich zasilaczach UPS w układzie równoległym.
  4. Wypełnij informacje dotyczące mocy znamionowej dla danego modelu na etykiecie zasilacza UPS.
  5. Zdejmij etykiety 885-92827(x 2) i 885-92828 (x 1) z górnych osłon przeciwpyłowych.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.