990-91079J-016

Lokasi Pemutus - Sistem 208 V

Lokasi Pemutus dalam UPS 3:3

Tampak Belakang UPS 10 kVA untuk Baterai Eksternal

Tampak Belakang UPS 10 kVA dengan Baterai Internal

Tampak Belakang UPS 15 kVA untuk Baterai Eksternal

Tampak Belakang UPS 15 kVA dengan Baterai Internal

Tampak Belakang UPS 20 kVA untuk Baterai Eksternal

Tampak Belakang UPS 20 kVA dengan Baterai Internal

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.