990-91079J-016

Mengalihkan UPS Tunggal dari Mode Normal ke Mode Bypass Pemeliharaan

Note
Sebelum melakukan prosedur ini, periksa status sistem dan pastikan bypass berfungsi normal serta tersinkronisasi dengan inverter.
  1. Pada tampilan, pilih , lalu pilih Fungsi > Ke bypass.
  2. Lepaskan penutup dari pemutus bypass pemeliharaan MBB. Lihat Lokasi Pemutus - Sistem 400 V.
    CATATAN: Apabila penutup MBB dilepas, sistem otomatis beralih ke mode bypass pemeliharaan.
  3. Putar pemutus bypass pemeliharaan MBB ke posisi ON (tertutup).

    Beban sekarang dipasok melalui pemutus bypass pemeliharaan.

  4. Putar pemutus baterai BB ke posisi OFF (terbuka).
  5. Putar pemutus masukan unit UIB ke posisi OFF (terbuka).
  6. Putar pemutus masukan sakelar statis SSIB ke posisi OFF (terbuka).
  7. Putar pemutus keluaran unit UOB ke posisi OFF (terbuka).
  8. Untuk UPS dengan baterai internal, lepaskan semua baterai di bagian depan UPS.
    BAHAYA
    bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
    • Tunggu minimal 5 menit sebelum melepas penutup UPS setelah tampilan dimatikan agar kapasitor kosong sepenuhnya.
    • Selalu ukur tegangan berbahaya pada semua terminal sebelum mengoperasikan UPS.
    Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
  9. Jangan memasang kembali penutup MBB pemutus bypass pemeliharaan. Biarkan penutup dilepas saat UPS berada dalam Mode Bypass Pemeliharaan.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.