990-91079J-016

Menjalankan Pengetesan Baterai

Tujuan tes baterai untuk memverifikasi koneksi baterai dan memeriksa kapasitas baterai.

Syarat:

  • Pasokan bypass harus sesuai spesifikasi.

  • Kapasitas baterai harus di atas 25%.

  • Tegangan baterai harus di atas 95% dari tegangan ambang.

Selama pengetesan baterai, sistem akan beralih ke mode baterai selama kurang lebih 30 detik, kemudian kembali ke mode normal.

  1. Pada tampilan, pilih , lalu pilih Tes baterai.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.