990-91079J-016

Penyalaan Awal UPS Menggunakan Panduan - Hanya Berlaku untuk UPS Tunggal dengan Baterai Internal

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Sistem paralel dan UPS untuk baterai eksternal hanya boleh dinyalakan oleh Schneider Electric.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

Sebelum menyalakan UPS, pastikan bahwa:

  • Suhu ruangan 0 °C hingga 40 °C

  • UPS telah dipasang sesuai dengan dimensi jarak antara yang ditentukan.

  1. Putar pemutus masukan unit UIB ke posisi ON (tertutup).
    Tampilan menyala.
  2. Pilih untuk mendaftarkan UPS atau pilih Lewati untuk melanjutkan. Lihat Mendaftarkan Easy UPS 3S Anda untuk informasi lebih lanjut.
  3. Ketika permintaan Ubah bahasa muncul, lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Pilih Ya dan pilih bahasa yang diinginkan menggunakan tombol navigasi. Pilih Ya lagi untuk mengonfirmasi.
    • Pilih Tidak untuk mempertahankan pilihan saat ini.
  4. Ketika permintaan Ubah tegangan muncul, lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Pilih Ya dan pilih tegangan yang diinginkan menggunakan tombol navigasi. Pilih Ya lagi untuk mengonfirmasi.
    • Pilih Tidak untuk mempertahankan pilihan saat ini.
  5. Ketika permintaan Ubah frek. muncul, lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Pilih Ya dan pilih frekuensi keluaran yang diinginkan menggunakan tombol navigasi. Pilih Ya lagi untuk mengonfirmasi.
    • Pilih Tidak untuk mempertahankan pilihan saat ini.
  6. Ketika permintaan Ubah mode muncul, lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Pilih Ya dan pilih Mode normal, Mode paralel, atau Mode konverter frekuensi menggunakan tombol navigasi. Pilih Ya lagi untuk mengonfirmasi.
    • Pilih Tidak untuk mempertahankan pilihan saat ini.
  7. Ketika permintaan Ubah pengaturan Batt muncul, lakukan langkah-langkah berikut:
    1. Masukkan kata sandi: Masukkan kata sandi 2334.
    2. Jumlah bat: Untuk wilayah IEC yang menggunakan tegangan 208 V: Pastikan jumlah blok baterai adalah 20; Untuk wilayah IEC yang menggunakan tegangan 400 V: Pastikan jumlah blok baterai adalah 40.
    3. Kap bat (AH): Atur kapasitas baterai sesuai dengan konfigurasi baterai Anda.
    4. % pengisian bat: Mengatur persentase pengisian daya baterai (antara 1% dan 15%).
    5. Pilih Ya untuk menyimpan pengaturan baterai.
  8. Ketika permintaan Simpan pengaturan baru muncul, pilih Ya.
  9. Ketika permintaan Nonaktifkan panduan muncul, lakukan salah satu dari tindakan berikut ini:
    • Pilih Ya untuk menonaktifkan panduan dan masuk ke layar standar.
      CATATAN: Schneider Electric merekomendasikan untuk menonaktifkan panduan agar dapat memulai secara otomatis.
    • Pilih Tidak untuk membuka layar standar tanpa menonaktifkan panduan.
Untuk sistem dengan baterai internal, buka Mengatur Pengaturan Baterai.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.