990-91079J-016

Mengisolir UPS Tunggal dari Sistem Paralel

Gunakan prosedur ini untuk mematikan satu UPS dalam sistem paralel yang berjalan.

CATATAN: Sebelum memulai prosedur ini, pastikan unit UPS lainnya dapat memasok beban.
  1. Pada tampilan pilih lalu pilih konfirmasi untuk mematikan UPS.
  2. Putar pemutus baterai BB UPS ke posisi OFF (terbuka).
  3. Lepaskan relai baterai dari tampilan dengan memilih simbol baterai dan memilih Kontrol relai baterai ON/OFF dan pastikan untuk mematikan relai baterai. Pastilan bahwa Status relai sudah mati.
  4. Buka pemutus baterai eksternal jika baterai eksternal terhubung.
  5. Putar pemutus masukan listrik MIB UPS ke posisi OFF (terbuka).
  6. Putar pemutus masukan bypass BIB pada UPS ke posisi OFF (terbuka).
  7. Putar pemutus keluaran unit eksternal Ext. UOB UPS ke posisi OFF (terbuka).
  8. Untuk UPS dengan baterai internal, lepaskan semua baterai di bagian depan UPS.
    BAHAYA
    bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
    • Tunggu minimal 5 menit sebelum melepas penutup UPS setelah tampilan dimatikan agar kapasitor kosong sepenuhnya.
    • Selalu ukur tegangan berbahaya pada semua terminal sebelum mengoperasikan UPS.
    Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.