990-91079J-016

Mengatur Pengaturan Baterai

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan alat
  • Hanya petugas terlatih yang telah mengikuti kursus pelatihan yang dapat melakukan perubahan pada parameter sistem UPS.
  • Parameter baterai harus diatur sesuai dengan pemasangan yang sebenarnya sebelum menyalakan UPS.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
  1. Pada tampilan, pilih , lalu pilih Pengaturan Bat.
  2. Masukkan kata sandi 2334.
  3. Mengatur pengaturan baterai:
    CATATAN: Ketika Masukan nom PN sama dengan 115 V, 120 V, atau 127 V, Jumlah bat harus 20. Ketika Masukan nom PN sama dengan 220 V, 230 V, atau 240 V, Jumlah bat harus 32-40 tergantung pada konfigurasi baterai.
    1. Jumlah bat: Atur jumlah blok baterai dalam satu rangkaian.
    2. Kap bat (AH): Atur kapasitas baterai (kapasitas blok baterai (AH) x jumlah rangkaian baterai).*
    3. % pengisian bat: Mengatur persentase pengisian daya baterai (antara 1% dan 20%).
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.