990-91079J-016

Menjalankan Pengetesan Perawatan Baterai

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan alat
Jangan melakukan pengetesan pemeliharaan baterai tanpa beban yang terhubung.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Syarat:

  • Pasokan bypass harus sesuai spesifikasi.

  • Kapasitas baterai harus di atas 25%.

Tes pemeliharaan baterai digunakan untuk mengetes kondisi baterai.

Selama pengetesan pemeliharaan baterai, sistem akan beralih ke mode baterai dan mengosongkan baterai hingga alarm tegangan rendah baterai menyala.

  1. Pada tampilan, pilih , lalu pilih Tes pemeliharaan.
    CATATAN: Jika Anda ingin menghentikan pengetesan baterai secara manual, pilih Hentikan tes.

    Jika pengetesan pemeliharaan baterai lulus, Pemeliharaan baterai OK akan dicatat dalam log. Jika pengetesan pemeliharaan baterai tidak lulus, Pemeliharaan baterai tidak selesai akan dicatat dalam log.

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.