990-91079J-016

Gambaran Umum Sistem Paralel

MIB Pemutus/sakelar masukan catuan utama
BIB Pemutus/sakelar masukan bypass
UIB Pemutus/sakelar masukan unit
SSIB Pemutus/sakelar masukan sakelar statis
UOB Pemutus/sakelar keluaran unit
Ekst. UOB Pemutus/sakelar keluaran unit eksternal
MBB Pemutus/sakelar bypass pemeliharaan
Ext. MBB Pemutus/sakelar bypass pemeliharaan eksternal
SIB Pemutus/sakelar isolasi sistem
BB Pemutus/sakelar baterai
CATATAN: Lihat Lampiran: Detail Sakelar/Pemutus untuk jenis perangkat pemutus sambungan.
CATATAN: Pada sistem paralel dengan pemutus bypass pemeliharaan eksternal Ext. MBB, pemutus/sakelar bypass pemeliharaan MBB harus digembok pada posisi terbuka (OFF).

UPS untuk Baterai Eksternal

UPS untuk Baterai Internal

Impedansi jalur bypass perlu dikendalikan dalam sistem UPS paralel. Saat beroperasi dalam mode bypass, pembagian beban paralel ditentukan oleh jumlah impedansi jalur bypass yang terdiri dari kabel, panel penghubung, sakelar bypass statis, dan formasi kabel.

PEMBERITAHUAN
Risiko kerusakan alat
Untuk memastikan pembagian beban yang benar dalam operasi bypass di sistem paralel, rekomendasi berikut ini berlaku:
  • Kabel bypass harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
  • Kabel keluaran harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS.
  • Kabel masukan harus memiliki panjang yang sama untuk semua UPS dalam sistem catu daya tunggal.
  • Rekomendasi pembentukan kabel harus diikuti.
  • Reaktansi tata letak busbar pada panel penghubung bypass/masukan dan keluaran harus sama untuk semua UPS.
Jika rekomendasi di atas tidak diikuti, pembagian beban yang tidak merata di bypass dan kelebihan beban pada masing-masing UPS bisa terjadi.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.
Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.