990-91079J-016

Antarmuka Pengguna

Kunci

Beranda Sebelumnya Lanjut Konfirmasi

EPO

Gunakan tombol EPO hanya dalam keadaan darurat.

Hal ini dapat dikonfigurasi apakah ketika EPO diaktifkan UPS harus:

  • mematikan penyearah, inverter, pengisi daya, dan bypass statis dan segera berhenti memasok beban (standar), atau

  • beralih ke mode bypass statis dan melanjutkan memasok beban.

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Sirkuit kontrol UPS akan tetap aktif setelah EPO ditekan jika utilitas/catuan utama tersedia.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.

LED Status

  LED Status
A Penyearah

Hijau : Penyearah berfungsi dengan benar.

Berkedip hijau : Penyearah mulai dinyalakan.

Merah : Penyearah tidak dapat beroperasi.

Berkedip merah : Utilitas/catuan utama tidak tersedia.

MATI : Penyearah mati.

B Baterai

Hijau : Mengisi daya baterai.

Berkedip hijau : Mengosongkan daya baterai.

Merah : Baterai tidak dapat beroperasi.

Berkedip merah : Tegangan baterai lemah.

MATI : Baterai dan pengisi daya baterai OK, baterai tidak sedang diisi daya atau dikosongkan.

C Bypass

Hijau : Beban dipasok oleh sumber bypass.

Merah : Sumber bypass tidak tersedia atau sakelar bypass statis tidak dapat beroperasi.

Berkedip merah : Tegangan bypass di luar toleransi.

MATI : Sumber bypass OK.

H Inverter

Hijau : Beban dipasok oleh inverter.

Berkedip hijau : Inverter menyala, memulai, sinkronisasi atau siaga (mode ECO).

Merah : Beban tidak dipasok oleh inverter, inverter tidak dapat beroperasi.

Berkedip merah : Beban dipasok oleh inverter, tetapi alarm inverter menyala.

MATI : Inverter mati.

E Beban

Hijau : Keluaran UPS menyala.

Merah : Kelebihan beban pada keluaran UPS terlalu lama, atau keluaran mengalami korsleting, atau daya keluaran tidak ada.

Berkedip merah : Kelebihan beban pada keluaran UPS.

MATI : Keluaran UPS mati.

F Status

Hijau : UPS OK.

Merah : Status tidak dapat beroperasi.

Masukan
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.