990-91079G-024

Transfira um nobreak singelo do modo normal para o modo de bypass estático

Note
Verifique se a fonte de bypass está funcionando normalmente antes de transferir para o modo de bypass estático.
  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Função > Para bypass.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?