990-91079G-024

Realizar um teste de bateria

O objetivo do teste de bateria é verificar a conexão das baterias e verificar a capacidade da bateria.

Pré-requisito:

  • O fornecimento de bypass deve estar dentro das especificações.

  • A capacidade da bateria deve estar acima de 25%.

  • A tensão da bateria deve estar acima de 95% da tensão de flutuação.

Durante o teste de bateria, o sistema é transferido para o modo bateria por aproximadamente 30 segundos e retorna ao modo normal.

  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Teste de bateria.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?