990-91079G-024

Interface do usuário

Teclas

Início Anterior Avançar Confirmar

EPO

Use o botão EPO apenas em caso de emergência.

Pode ser configurado ou, quando o EPO estiver ativado, o nobreak deve:

  • desativar o retificador, inversor, carregador e bypass estático e parar de fornecer energia à carga imediatamente (padrão), ou

  • transferir para o modo bypass estático e continuar a alimentar a carga.

PERIGO
risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
O circuito de controle do nobreak permanecerá ativo após o EPO ter sido pressionado se a rede elétrica estiver disponível.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

LEDs de status

  LED Status
A Retificador

Verde : O retificador está funcionando corretamente.

Verde piscando : O retificador está sendo inicializado.

Vermelho : Retificador inoperante.

Vermelho piscando : Rede elétrica indisponível.

Desligado : Retificador desligado.

B Bateria

Verde : A bateria está carregando.

Verde piscando : A bateria está sendo descarregada.

Vermelho : Bateria inoperante.

Vermelho piscando : Tensão baixa de bateria.

Desligado : A bateria e o carregador de bateria estão OK, a bateria não está carregando ou descarregando.

C Bypass

Verde : Carga energizada pela fonte de bypass.

Vermelho : A fonte de bypass não está disponível ou a chave de bypass estático está inoperante.

Vermelho piscando : A tensão do bypass está fora da tolerância.

Desligado : A fonte de bypass está OK.

D Inversor

Verde : Carga energizada pelo inversor.

Verde piscando : Inversor ligado, iniciar, sincronização ou espera (modo ECO).

Vermelho : A carga não fornecida pelo inversor, o inversor está inoperante.

Vermelho piscando : Carga fornecida pelo inversor, mas não há alarme de inversor presente.

Desligado : Inversor desligado.

E Carga

Verde : A saída do nobreak está ligada.

Vermelho : Sobrecarga na saída do nobreak por muito tempo, ou a saída está em curto, ou não há potência de saída presente.

Vermelho piscando : Sobrecarga na saída do nobreak

Desligado : A saída do nobreak está desligada.

F Status

Verde : Nobreak está OK.

Vermelho : Status inoperável.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?