Transfira um sistema paralelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção
- Nos visores de todos os nobreaks, selecione
e, em seguida, selecione .O sistema paralelo será transferido para o modo de bypass estático.
- Coloque o disjuntor de bypass de manutenção externo
(Ext. MBB) na posição ON (fechada).
Agora, a carga é fornecida através do disjuntor externo do bypass de manutenção.
- Coloque os disjuntores da bateria BB de todos os nobreaks na posição OFF (aberta).
- Desconecte o relé da bateria do display selecionando o símbolo da bateria e selecionando e confirmando para desligar o relé da bateria. Verifique se o Status do relé está desligado.
- Abra o disjuntor da bateria externa se as baterias externas estiverem conectadas.
- Coloque os disjuntores de entrada de rede elétrica MIB e os disjuntores de entrada de bypass BIB de todos os nobreaks na posição OFF (aberta)
- Coloque o disjuntor de isolamento do sistema (SIB) na posição OFF (aberta).
- No nobreak com baterias internas, desconecte todas as baterias
na parte frontal do nobreak.
PERIGOrisco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico- Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitadores sejam completamente descarregados.
- Sempre meça para tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.