Visão geral do sistema paralelo
| MIB | Disjuntor/interruptor de entrada da rede elétrica |
| BIB | Disjuntor/interruptor de entrada de bypass |
| UIB | Disjuntor/interruptor de entrada da unidade |
| SSIB | Disjuntor/interruptor de entrada da chave estática |
| UOB | Disjuntor de saída da unidade |
| Ext. UOB | Disjuntor/interruptor externo de saída da unidade |
| MBB | Disjuntor de bypass de manutenção |
| Ext. MBB | Disjuntor/interruptor externo de bypass de manutenção |
| SIB | Disjuntor/interruptor de isolamento do sistema |
| BB | Disjuntor/interruptor de saída da unidade |
A impedância dos caminhos de bypass precisa ser controlada em um sistema de nobreak paralelo. Ao operar no modo bypass, o compartilhamento de carga paralela é determinado pela impedância total do caminho de bypass, que inclui cabos, mecanismo do interruptor, chave de bypass estática e formação de cabos.
| AVISO |
|---|
|
Risco de dano ao equipamento
Para assegurar o correto compartilhamento de carga na
operação do bypass em um sistema paralelo, aplicam-se as
seguintes recomendações.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.
|