990-91079G-024

Transfira um nobreak singelo do modo de bypass estático para o modo normal

NOTA: Normalmente, o nobreak será transferido automaticamente do bypass estático para o modo normal. Este procedimento pode ser usado para transferir manualmente para o modo normal se a frequência de bypass estiver acima dos limites especificados.
  1. No visor, selecione e, em seguida, selecione Sair bypass.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?