990-91079G-024

Inicialização de nobreak singelo no modo normal

NOTA: Quando o nobreak for iniciado, as configurações armazenadas serão usadas.
NOTA: O registro pode ser acessado durante a inicialização.
  1. Certifique-se de que todos os disjuntores estão na posição OFF (aberta).
  2. Coloque o disjuntor de entrada da chave estática (SSIB) na posição ON (fechada).

    O visor é ligado e a tela inicial é exibida.

  3. Coloque o disjuntor de saída de unidade (UOB) na posição ON (fechada).

    Aguarde cerca de 2030 segundos até que os LEDs de bypass e de saída fiquem verdes. O nobreak se inicializa no modo bypass estático.

  4. Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição ON (fechada).

    O retificador aumenta e os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  5. Quando o LED do retificador fica verde estável, o inversor é sincronizado com o bypass.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  6. Aguarde aproximadamente um minuto até que o LED do inversor fique verde estável, o nobreak se transfere automaticamente do modo de bypass estático para o modo normal.

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

  7. Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição ON (fechada).

    Os LEDs da interface do usuário mostram o seguinte:

    Agora, o nobreak está no modo normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?