Transfira um nobreak singelo do modo de bypass de manutenção para o modo normal
- Verifique se:
-
todos os disjuntores de nobreak (disjuntor de entrada da unidade UIB, disjuntor de entrada da chave estática SSIB e disjuntor de saída de unidade UOB) e o disjuntor externo de saída de unidade Ext. UOB estão na posição OFF (aberta).
-
os disjuntores da bateria BB estão na posição OFF (aberta).
-
o disjuntor de bypass de manutenção MBB está na posição ON (fechada).
-
a tampa do disjuntor do bypass de manutenção MBB foi removida.
-
- Coloque o disjuntor de entrada da chave estática SSIB
na posição ON (fechada).
O visor é ligado e a tela inicial é exibida.
- Coloque o disjuntor de saída de unidade (UOB) na posição
ON (fechada).
O nobreak se inicializa no modo bypass estático.
- Coloque o disjuntor de entrada da unidade (UIB) na posição
ON (fechada).
O retificador entra em operação.
- Quando o LED do retificador fica verde estável, o inversor é sincronizado com o bypass.
- Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição ON (fechada).
- Quando o LED de bypass estiver verde, coloque o disjuntor de bypass de manutenção MBB na posição OFF (aberto).
- Reinstale a tampa no disjuntor do bypass de manutenção
MBB. Consulte Localização dos disjuntores - Sistemas 400 V.NOTA: O sistema não se transferirá para o modo normal antes de a tampa de bypass do manutenção ter sido reinstalada.
- No visor, selecione
e, em seguida, selecione .NOTA: O sistema não irá transferir para o modo normal antes da tampa de bypass do manutenção ter sido reinstalada e a limpeza do alarme ter ocorrido. - Após aproximadamente 60 segundos, o nobreak será transferido automaticamente para o modo normal.