Transfira um nobreak singelo do modo normal para o modo de bypass de manutenção
| Note |
|---|
|
Antes de executar este procedimento, verifique o status
do sistema e se o bypass está funcionando normalmente, e se está
sincronizado com o inversor.
|
- No visor, selecione
e, em seguida, selecione . - Remova a tampa do disjuntor do bypass de manutenção
MBB. Consulte Localização dos disjuntores - Sistemas 400 V.NOTA: Quando a capa do MBB for removida, o sistema é transferido automaticamente para o modo de bypass de manutenção.
- Coloque o disjuntor de bypass de manutenção MBB
na posição ON (fechada).
Agora, a carga é fornecida através do disjuntor do bypass de manutenção.
- Coloque o(s) disjuntor(es) da bateria BB na posição OFF (aberta).
- Coloque o disjuntor de entrada da unidade UIB na posição OFF (aberta).
- Coloque o Disjuntor de entrada da chave estática SSIB na posição OFF (aberta).
- Coloque o disjuntor de saída da unidade UOB na posição OFF (aberta).
- No nobreak com baterias internas, desconecte todas as baterias
na parte frontal do nobreak.
PERIGOrisco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico- Aguarde pelo menos cinco minutos antes de remover a tampa do nobreak depois de o visor ter sido desligado para permitir que os capacitores sejam completamente descarregados.
- Sempre meça as tensões perigosas em todos os terminais antes de trabalhar no nobreak.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves. - Não reinstale a tampa do disjuntor de bypass de manutenção MBB. Deixe a tampa removida quando o nobreak estiver no modo bypass de manutenção.