990-91079G-024

Modos de operação

Modo normal

O nobreak fornece energia à carga conectada a partir da rede elétrica. O nobreak converte a energia da rede elétrica em energia condicionada para a carga conectada, ao mesmo tempo em que recarrega as baterias (flutuação ou equalização).

Status do LED

Fluxo de energia

Modo de bateria

Se houver uma falha na rede elétrica, o nobreak será transferido para funcionamento à bateria. O nobreak fornece alimentação à carga acoplada a partir das baterias conectadas por um período limitado. Quando a alimentação da rede retornar, o nobreak será transferido de volta ao modo normal.

Status do LED

Modo de bypass estático

O nobreak fornece a carga com energia da fonte de bypass. Se as condições estabelecidas pelo nobreak para o modo normal ou de bateria não forem atendidas, a carga será transferida do inversor para a fonte de bypass sem nenhum tipo de interrupção na energia da carga.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo bypass de manutenção

No modo de bypass de manutenção, a eletricidade é enviada através do MBB externo para a carga. O backup por bateria não está disponível no modo de bypass de manutenção.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo ECO

No modo ECO, o nobreak é configurado para usar modo de bypass estático como modo de operação preferido sob circunstâncias predefinidas. O inversor está em espera no modo ECO e, em caso de interrupção na rede elétrica, o nobreak é transferido para o modo de bateria e a carga é fornecida pelo inversor.

NOTA: Este modo está desabilitado por padrão, entre em contato com a Schneider Electric para habilitá-lo. Se o modo ECO estiver ativado, você não poderá sair deste modo de operação usando o display. Entre em contato também com a Schneider Electric para obter assistência.

Status do LED

Fluxo de energia

Modo de inicialização automática

As baterias chegarão ao fim da descarga se a interrupção na rede elétrica for maior do que o tempo de autonomia da bateria. Se o nobreak estiver programado para ser reiniciado automaticamente após o fim da descarga, o sistema será reiniciado automaticamente após um pequeno atraso quando a rede elétrica retornar.

NOTA: Se o início automático estiver desativado, o inversor e o bypass não serão reiniciados automaticamente quando a rede elétrica retornar.

Modo do conversor de frequência

No modo de conversor de frequência, o nobreak apresenta uma frequência de saída estável (a 50 ou 60 Hz) e a chave de bypass estático fica indisponível.

AVISO
Risco de dano ao equipamento ou queda de energia na carga
No modo do conversor de frequência, o nobreak não pode funcionar na operação de bypass estático ou modo de bypass de manutenção. Antes de colocar o nobreak no modo de conversor de frequência, entre em contato com um parceiro certificado pela Schneider Electric para confirmar que
  • o SSIB e o MBB estão na posição DESLIGADO (aberto) (A Schneider Electric recomenda trancá-los com um cadeado disponibilizado pela Schneider Electric)
  • nenhum cabo está conectado aos terminais de bypass
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Status do LED

Fluxo de energia

Dê sua Opinião
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.